This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1015万:如何最大化低输入电压的输出电流?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584704/tps61015-how-to-maximize-output-current-from-low-input-voltage

部件号:TPS6.1015万

您好,

摘要:如数据表图1所示,使用TPS6.1015万从0.9V输入提供200mA输出电流的电路/组件是什么?

详细信息:

我使用的电路与数据表图19中所示的电路非常相似:使用薄型单电池输入的1.8 毫米最大高度电源
组件

负载:3V,15ohms,200mA

负载每500ms驱动一次25ms。  其余时间,负载断开。

输入:AAA电池

问题:当蓄电池电压为1V时,输出电流< 200mA。

此问题导致设备在电池剩余一半寿命时由于电池电量不足而停止运行。  我希望通过降低提供200mA输出电流所需的输入电压来最大限度地延长电池的使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在施加200mA时测量升压转换器的输入电压和输出电压波形。以便我们知道发生了什么
    2.应用EVM,连接电池并加载EVM,然后检查问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在执行第1项时,我意识到反向蓄电池保护导致的压降比预期的大。