This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:紧急关闭电流

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585013/bq40z60-emergency-shutdown-current

部件号:BQ40Z60

发出紧急停机命令时,我观察到停机电流在250uA至1mA之间变化。

是否有办法将此关闭电流降低到更实际的值,例如小于30uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    因此,紧急停机模式是一种特殊的停机类型/情况,在这种情况下,CHG和DSG FET打开, 因此,断开蓄电池电源与系统负载的连接-但仪表本身仍处于打开状态(图250uA至1mA),因为您仍需要与仪表进行通信以关闭/打开紧急停机模式。

    正常关闭模式应关闭两个FET,并使仪表处于非活动状态,无法与之通信。 这应提供0.5uA至2uA的关闭电流。 要唤醒设备,必须对VACP引脚应用电压>充电器当前阈值。

    希望这有所帮助。