This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.083万:TPS65.083万 EV套件原理图-逻辑信号/电源网问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584925/tps650830-tps650830-ev-kit-schematic---logic-signals-power-nets-question

部件号:TPS65.083万

您好,

我们正在使用TPS65.083万 PMIC并学习EV套件示意图,我不理解以下内容:

VCCIO和V1.8U_2.5U的负载开关控制信号是相同的负载开关输出信号;

V3.3A_PCH_LSW控制信号是V3.3S电源良好合成器的输出,其释放时间必须比V3.3A_PCH电源晚得多;

对于未使用V1.8U电源板的系统,我是否需要将另一个电源板连接到VSB合成器输入以获得正确的通电顺序信号?

请您解释一下吗?

 

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anna,

    此职位已分配给TI的正确工程师,他们将有效地回答并尝试回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我不确定我是否理解您的问题。 VCCIO LS启用为VCCIO_POL (PGD),对于V1.8U_2.5U,信号为1.8U_2.5U_POL (PGB),但两者不同。

    2.将PGE引脚重新配置为ENA引脚的合格启用信号。 这将使PMIC更灵活地控制外部负载开关(V3.3APCH)。 我附上了序列图,以便您更好地理解。

    3.如果系统使用2.5U导轨而不是1.8U导轨,我们建议使用电阻分压器 ,使VSB引脚处的电压为1.8V。 否则,您可以将1.8A导轨直接连接到此针脚。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Jaye2e.ti.com/.../830_5F00_Gate_5F00_Sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,上 一个链接未显示整个序列。  请改用此链接。  

    e2e.ti.com/.../3252.830_5F00_Gate_5F00_Sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    Anna。