This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS758:布局指南TO-263

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584995/tps758-layout-guidelines-to-263

部件号:TPS758

您好,  

 TPS7.5801万的布局指南是什么? 有没有使用带电源和接地平面的多层PCB的示例?

我已阅读数据表中的建议,但没有任何布局指南。  输入和输出电容器应尽可能靠近设备引脚。

是否建议在设计主板时使用独立的接地平面进行进出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    与许多旧设备一样,我们没有任何正式布局示例,除了推荐的土地模式数据附加到数据表末尾。

    LDO的所有常规布局实践都适用于TPS758,您已经说明了其中的大部分。 输入和输出电容器应尽可能靠近设备引脚。 此外,这些电容器应与设备位于PCB的同一侧,并在可能的情况下具有与设备相同的层接地路径(无通孔)。 您对单独的地面平面的评论也是有效的,因为它将略微改善系统的交流性能。 这些接地板必须连接在接地针脚处,因为所有电压都是内部接地针脚的参考电压。

    非常恭敬,
    Ryan