This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Suspend Low Temp (暂挂低温)和Suspend High Temp (暂挂高温)参数有何作用?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584821/bq34z100-g1-what-does-suspend-low-temp-and-suspend-high-temp-parameters-do

部件号:BQ34Z100-G1

你(们)好 我正在尝试了解在电池组的极端温度下将设置什么标志。

我知道,如果在特定时间在特定温度下发生充电或放电,则会设置OTC和OTD标记。

我知道,如果温度低于或高于特定温度,则会设置CHG_INH标志,并且仅在温度降低/升高(取决于滞后)后才会清除该标志。

但是,“挂起低温”和“挂起高温”又怎么样? 设置了哪些标志以及在什么条件下设置了哪些标志? 我在数据表中找不到。

卡利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karlis,  

    Suspend Low Temp (暂挂低温)和Suspend High Temp (暂挂高温)指示允许的充电温度范围。 如果温度超出 [Suspend Low Temp,Suspend High Temp]的范围,则设置xchg标志,不允许充电或暂停充电。  

    希望这有所帮助。  

    Nabil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nabil。 好的,现在我明白了。 我认为应该在数据表中提到这一点。 感谢您的清理!