This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:关于UC2844A数据表的热参数的问题?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A, UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584906/uc2844a-a-question-about-thermal-parameter-of-uc2844a-datasheet

部件号:UC2844A
主题中讨论的其他部件: UCC28C44

大家好,

一位客户在其系统中使用我们的UC2844A,他们现在遇到了一些散热问题。 这里有3个问题,我也感到困惑,因此我请求您提供帮助:

1.根据结点温度计算方法:TJ = TC + psi (JC)*功率消耗,客户知道数据表中的Tj,psi (JC)在数据表中给出,TC由客户测试,如何从我们的数据表中获得推荐的功率消耗(不是绝对值,为1W)? 我的意思是,在我们的数据表中,它列出了:

由于客户只能参考所列电气特性中的规格,因此此处的TC范围条件是什么? 这里的功耗情况是什么?

2.关于上面的数据表部分7.5 图,它显示了Ta=Tj,如何理解这一点? 这是否意味着7.5 部分中的所有参数均在无负载条件下进行测试? 但某些参数必须使用负载。

3.关于 数据表中的Ta部分7.3 (推荐的工作条件)和7.5 部分(电气特性)。

在第7.3 节中,Ta的建议值为-40C至125C。 在7.5 部分中,Ta的测试范围为-40C至85C。因此,如果客户的Ta在85C至125C之间,我们的芯片的性能如何? 125C Ta是否与150C Tj有一定关系

谢谢!

Joel Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel Li您好!

    您可以使用工作电流(IOPP = 17 mA),FET的栅极电荷估计/计算UCC28C44的功耗
    使用(Qg = 63 NC)和VCC电压(VCC = 12V),采用以下公式。

    PIC = Vcc*(IOPP+Qg*FSW)=0.28W

    TA = TJ仅在设备测试期间发生。 测试完成得太快,设备没有机会加热。
    需要评估设计的交叉点温度,以确保不会超出此温度。 第一近似值是使用Tjmax = Rθja *PIC + Ta。 另一种方法是使用 ψ 计算来评估设备连接温度。

    此致,

    Mike