This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:TPS3701

Guru**** 2615225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584918/tps3701-tps3701

部件号:TPS3701

您好,

OUTB存在问题,过压检测。 VDD和VMON相同,原理图与数据表图22中的原理图相同。 电阻器将电压限制设置为~3.6V。 ~Ω 3.6 至3.8V输出在~50kHz时产生波动,在较高的电压下,它是稳定的低电压。 如何避免这种情况?
输出A (低电压检测)工作正常,直接变为低电压。

谢谢   你Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl

    V_INB的输入电压是多少? 此引脚电压应为最大1.7V,对于V_INA,跳闸电压应为0.4V。 此外,如果电源电压不稳定,将0.1uF陶瓷电容器放置在靠近Vdd的位置也很有用。 由于此器件内置滞后,输出不应振荡。

    -Michael