This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:感应引脚上的串联电阻器

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584410/tps3702-q1-series-resistor-on-sense-pin

部件号:TPS3702-Q1
主题:TPS3702中讨论的其它部件

您好,

客户希望 在TPS3702CX33QDDCRQ1的感应引脚上使用300ohm~1Kohm系列电阻,以在断言反向电压时保护从GND到感应引脚的反向电流。

阈值或TPS3702操作是否存在任何问题?

客户是否可以在感应引脚上使用串联电阻器?

请让我回答您的问题。

此致,

尼基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicky,

    该器件将在与感应引脚串联的电阻器上运行,但这将通过电阻器上的压降改变阈值。 此外,我认为这不能防止反向电流,尤其是串联电阻器的电阻比电阻分压器低得多时。 我们不保证建议 的配置将保护设备免受反向电压或反向电流情况的影响。 反向电压可能会损坏设备,因为任何引脚上的电压都超出数据表中的ABS MAX额定值。 我认为二极管是防止反向电流的更好的组件,但这会更好地改变阈值,并可能根据工作条件改变阈值。

    尊敬的,

    Michael