This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478EVAL:LM3478不支持足够的负载电流。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583926/lm3478eval-lm3478-does-not-support-enough-load-current

部件号:LM3478EVAL
在“线程:LM3478”中讨论的其它部件

我正在使用EVAL板来承载1安培的负载。 但是它有些缺点。 我进行了测试,似乎可以支持最大550mA。 为什么数据表显示它可以支持高达1500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    它应在高达1.5A时工作良好。 请检查电源的电流限制和输出调节精度。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的电源最多可支持7A。 我提供的是VIN 5.2V。 我的输出电压为12伏。 我的输出已知负载为1 AMP。 但是,我看到在我的电源上,评估板的电流为1.5A以上...我将电源的电流限制设置为1.5A,所以我不会意外损坏我的EVAL板。 如果我增加了电源的电流限制,可能会起作用。 但EVAL板画了很多电流。 这是效率低下。 您能否确认1.5A的负载电流在评估板上工作? 我最近获得了LM3478的新EVAL主板。

    Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    IIN=输出电压*输出电压/输入电压 12V * 1.5A/5V = 3.6A (如果效率为100 %)
    假设80 % 效率,您的平均输入电流大约为4.5A。
    假设30 % 利润率,我建议将您的电源电流限制增加到6A。
    谢谢