This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2976万:需要负载开关建议

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584723/tps22976-need-load-switch-reccomendation

部件号:TPS2.2976万
主题中讨论的其他部件:TPS2.2968万TPS2.299万

您好,

我们希望在新产品转接中添加新的小负载开关,并考虑TPS2.2976万或TPS2.2968万。 两者都非常相似,但都没有指定充油泵在通电时初始化所需的时间。 请看TI是否可以为每个部件提供此附加详细信息? 我也想确认这两种设计都适合新设计,我预计在未来几年会出现任何问题。 如果您知道更好的1.0V负载开关选择,我们欢迎您的建议。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您能否指定"充油泵初始化"的含义? 在将ON拉至高位之前,充油泵不会启用,我们会指定从启用拉至10 % 时VOUT所需的时间(延迟时间)。

    根据建议,应用程序的当前负载是多少? 如果它是高电流,1V导轨,则TPS2.299万由于其低接通电阻而可能是一个有趣的器件。 如果电流低于3A,则TPS2.2925万C将节省大量空间,并且仍然提供低接通电阻的优点。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius