This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4297万:BQ2.4297万用于在未插入适配器的情况下进行电池温度感应

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584543/bq24297-bq24297-for-battery-temperature-sensing-without-adaptor-plugged

部件号:BQ2.4297万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5895万M

您好,团队,

我的客户想在充电器不为电池充电时检测电池温度,适配器未插入。

根据bq2.4297万数据表中的数据块,热/冷温度阈值的内部电压参考是REGN,而它来自VBUS,这意味着在没有插入适配器的情况下没有REGN输出,并且我们不能使用外部电源电压进行温度感应。 因此,我们正在考虑在制动过程中使用REGN提供温度感应电路,在没有充电时使用外部电源,并 将TS电压转换为MCU的ADC输入。

需要与您一起检查bq2.4297万通电和断电时TS引脚的输入阻抗。

另外,您是否认为在不充电时,是否有其他方法来感应蓄电池电压? 客户不想增加热敏电阻的成本。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    正确的是,TS感应的偏压为REGN,并且没有VBUS,则没有REGN电压。 TS针脚是通电和断电时的高阻抗输入。

    关于你的最后一个问题,我相信你是说电池温度,而不是电池电压。 我的假设是正确的吗?

    如果您尝试测量电池温度(带和不带适配器),您将需要一个热敏电阻或至少一些温度IC。

    如果您的客户担心在没有插入适配器的情况下测量电池温度,则可以选择将设备暂时置于OTG模式。 OTG模式将为REGN提供电源并提供TS状态。 但是,请确保您客户的系统可以在VBUS和PMID引脚上支持此临时升压模式。

    如果我的假设是错误的,并且您的客户想要了解电池电压,我建议您看一看bq2.5895万M。 从引脚和封装大小的角度来看,它非常相似,但具有内部ADC的附加功能,可监控ICHG,VBAT,VBUS和TS百分比。

    我希望这能有所帮助!

    此致,

    Joel H