This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4262万:BQ2.4262万 / DRV引脚的电容

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584928/bq24262-bq24262-capacitance-for-drv-pin

部件号:BQ2.4262万

您好,

请让我询问一下DRV引脚的电容。  

  1. 在从C到D的修订历史中,建议的电容已从1uF更改为2.2uF,那么如果我使用1uF进行大批量生产,您是否有任何顾虑? 请告诉我这一变化的背景。
  2. 推荐使用DS P5中的10V或更高额定电压,然后请告诉我您推荐10V或更高电压的原因,但类似于6.8 V。 我想您关心的是由于直流电压特性导致的电容下降,因此您建议使用具有更好直流电压特性的较高额定电压。 我的理解是否正确?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    对于1,最小电容为2.2uF,以防止在>9V通电 和/或线路瞬态期间DRV引脚过冲超过引脚ABS最大电压额定值。

    关于是,10 V额定电压是电容器降额的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    感谢您的评论。
    关于#1,我知道当他们使用小于9V的输入电压时,2.2uF是不必要的。 此外,由于输入线瞬变,我们需要检查DRV电压以保持低于ABS最大电压。 我的理解是否正确?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    从技术上讲,是的,但数据表未区分高VIN和低VIN。  因此,我们只能为DRV电容= 2.2uF的设备提供保修。