This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:为温度感应设置NTC类型(可能存在文档错误)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584835/tps65217-setting-ntc-type-for-temperature-sensing-possible-documentation-mistake

部件号:TPS6.5217万

尊敬的各位:

阅读 tps6.5217万 Rev. G,数据表我发现一些不一致。 第31页说

"通过将寄存器CHGCONFIIG1中的NTC_TYPE位设置为1,该设备可配置为支持100k NTC (B = 3960)。"

而在第46页中,它说要设置100k NTC,您需要将寄存器CHGCONFIIG1中的NTC_TYPE位清除为1。

NTC类型(用于电池温度测量)

 0–100k (曲线1,B = 3960)

 1–10k (曲线2,B = 3480)(重置时的默认值)

我认为正确的答案是第二个,但您能否确认一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认您的理解:

    第46页是准确的,因为此位的重置值是'1',并且在图29表5中显示的方式相同

    因此,第31页应改为:

    "通过将寄存器CHGCONFIIG1中的NTC_TYPE位设置为0,可将设备配置为支持100 kΩ NTC (B = 3960)。"