This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps6.3024万:TPS6.3024万 -关于VIN=VOUT=3.3V时的行为

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583898/tps63024-tps63024---about-behavior-when-vin-vout-3-3v

部件号:TPS6.3024万

大家好,

 

我们的客户想知道当VIN=VOUT=3.3V时的行为。

我们了解Q1和Q2已开启(因此占空比为100 %)。

我的理解是否正确?

 

他们担心其他内部MOSFET是否不执行切换。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如  数据表的9.1 部分所述,两个激活的开关(Q1和Q2)不能同时激活。  这种控制方法使变流器始终保持更高的效率,也可用于降压升压区域。  

    当输入电压=输出电压(降压-升压区域)时,设备要么在降压模式 (Q1和Q3倾斜)下运行,要么在升压模式(Q2和Q4倾斜)下运行。具体取决于降压斜坡和升压斜坡(数据表中的图3)。 当输入电压接近输出电压时,偏差可以在两种模式之间切换。

    在9.4 1部分中,您可以找到有关设备如何检测,当输入电压=输出电压时在降压或升压模式下工作的天气的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina - San,

     

    感谢您的及时回复。

    我确认了以下内容。


     

    我的理解如下。

    我的理解是否正确?

     

    [我的理解]

    当输入电压接近输出电压时;

    -首先,降压周期(因此,降压模式)。

    -然后,启动循环(因此,启动模式)。

    -依次重复此操作,但同一模式不会超过3个周期。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是降压-升压区域中切换行为的一种可能方案,它不是唯一的方案,当然这取决于"将启动GMC输出通过降压或升压级的两个斜坡中的哪一个"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina - San,

     

    我还有一个问题。

    我们想知道VIN=VOUT处的最短关闭时间(T1和T2)。

    如果您有任何信息,请告知我们。

     


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备中的开关有最短的关闭时间。
    客户为什么需要准确的号码? 在提供之前,我想了解此信息对他们的应用程序有多重要。
    如果您不想在公共论坛上透露消息,可以向我发送一封私人消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina - San,

     

    感谢您的回复。

    我们的客户担心VIN=VOUT的输出电压噪声和切换正时。

    因此,他们希望了解准确的行为(最短的停机时间)。

    *您无需保证此值。

     

    我有两个问题。

    -最小关闭时间是否受VIN,VOUT,IOUT的影响?

    -"T1"和"T2"是同时存在的吗?

     

    此致,

    Kanemaru