This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.05V输出,输出放电功能,350mA输出电流

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584772/1-05v-output-output-discharge-function-350ma-output-current

主题中讨论的其他部件:TPS7A91TPS7A90

您好,

是否计划释放具有以下规格的LDO?

VIN范围: 3.0V至4.2V
输出电压:105V
±0.1V
输出电流:350mA (最大)
输出放电
EN引脚内部下拉
大小:About 0.8 mm
×12. mm×0.5 mm

我认为TPS7A91与此要求类似。

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asaka-san,

    TPS7A91是最近的一款,但实际上我们正在使用500mA版本。 这将是TPS7A90,我们现在提供了样片。 TPS7A90将引脚到TPS7A91。 因此,如果您想从这一点开始,您可以在TPS7A90于2017年6月发布时过渡到它。

    我希望这能有所帮助。

    此致,