This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1241万:输出电流-最大值和短路

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583126/tps61241-output-current---maximum-and-short-circuit

部件号:TPS6.1241万
主题 :TPS6.124万中讨论的其他部件

您好! 我有两个关于TPS6.1241万的问题:

1.如果输出中存在硬短路,预期的行为是什么?

设备将提供多少电流?

-它是否会在电流限制模式下持续运行?

设备是否仅在达到140C结点温度热关闭时才会关闭?

数据表的图1显示了最大输出电流与输入电压的比较。 在Vin = 3V时,最大输出电流被列为~300mA。 但是,使用第10页上的方程式1和以下参数,我计算出的输出电流为516mA。 (VIN=3V,Vout =5V,L=1uH,F=3.75MHz,Ivalle=.7A)

设计时应使用哪种限制?

谢谢!

-Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.设备持续限制输入电流,不在短路情况下切换。但我需要进一步检查限制值。
    2.图中是TPS6.124万而非TPS6.1241万的数据。我建议使用最小值600mA (而非典型值0.7A)来计算最大输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流限制值约为90mA,如果不是热关机,设备将保持此模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasper:

    感谢您就此问题提供的帮助。

    1.在TPS6.1241万上,软启动电流限制为300mA。 为了具有不同的电流限制,设备如何区分短电流和启动电流?

    2.重申我的问题,有时公式给出的最大输出电流与数据表中的数据不同。 我应该使用哪个作为设计约束?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.升压转换器的启动分为预充电相位和升压相位。300mA是预充电电流。预充电电流与输出电压电平相关。在VOUT=0条件下,它通常为90mA。
    2.该数字通常在EVM中测量。我们需要使用公式使用EC表中的数据计算最差条件。