This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9116万:泄漏,i2c

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583727/tlc59116-leakage-i2c

部件号:TLC5.9116万

您好~

在测试TLC5.9116万 EVM时,泄漏看起来比规格表高。

在规格表SCL上,SDA最大lekage为0.3uA,但测试EVM时,它看起来比此更大。

TLC5.9116万-390待机电流@5V为37.826mA,但当移除I2C上拉电阻(R1,R2)时,电源电流降低37.302mA,因此三个I2C泄漏约为500uA (每个电流约170uA)。

这是预期的结果吗? 或者我们是否可以减少I2C或TLC5.9116万电路上任何其他部件的泄漏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    请告诉我EVM测试条件,以及您是如何测试待机电流的? 您获得的较大值应与测试方法相关。

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~ Jason。

    我在TLC5.9116万EVM-390上提供5V电源,并检查输入电流。 复位过低,输入电流为37.876mA。 移除I2C上拉电阻时,输入电流降低至37.302mA,因此I2C泄漏为524uA (对于3 TLC5.9116万)。 它比规格表大很多。
    让我了解你的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    您的应用需要多少待机电流?

    您使用的测量方法是测试ICC,电源电流。对于SCL,SDA泄漏电流测试:在这些引脚上应用VCC电压并测量泄漏电流。

    此致,
    Jason