This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.594万-Q1:并行配置

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583839/tps25940-q1-parallel-configuration

部件号:TPS2.594万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS2.2966万

大家好。

是否可以在并行配置中使用两个TPS2.594万-Q1s来增加负载电流?
我发现 TPS2.2966万是可行的,尽管 它是双通道负载开关。  
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva585a/slva585a.pdf

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    感谢您的联系!
    是的,可以在并行配置中使用,以满足更高的负载电流需求。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva836.pdf ,了解TPS2592x系列器件20A要求的使用案例。 通过类似的方式,您可以配置TPS2.594万-Q1器件。

    请告诉我们
    这里的应用是什么?
    系统级别(电压,电流)要求?
    您需要什么级别的保护?

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh-San,

    感谢您的支持。
    我将信息放在下面。
    ----------------
    这里的应用是什么?
    →汽车应用
    系统级别(电压,电流)要求?
    →12V/10A (最大)
    您需要什么级别的保护?
    →在这种情况下,我的客户希望将电流限制设置为15A。  
    ----------------
    如果您需要更多信息,请在离线时与我联系。
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    感谢您提供信息。
    我将在离线状态下给您写信。

    此致,
    Rakesh