This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万:询问TPS2.3753万's UVLO功能的测试方法

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584242/tps23753-asking-for-the-method-on-testing-the-tps23753-s-uvlo-function

部件号:TPS2.3753万
主题中讨论的其他部件: TPS2.3861万EVM-612


大家好,
客户希望评估TPS2.3753万的UVLO功能。 客户将使用下部电源30 V测试UVLO。
您是否有更好的方法来测试UVLO?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮帮您。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    是的。 我觉得电源还可以。  他们还可以使用TPS2.3861万EVM-612连接PD板。

    此致,

    便士