This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:bq2.4133万的故障

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583805/bq24133-a-malfunction-of-bq24133

部件号:BQ2.4133万

大家好:

我 使用BQ2.4133万设计了充电器,但我的设计存在问题。 如果我在没有电池的情况下插入适配器(12V)。 Q3和Q5循环打开和关闭。 我尝试将C10提高到0.1uf,将C11提高到1uf。 行为相同。 但切换频率较慢。  

如果我先插入电池,然后插入适配器。 所有功能都很好。

T8和T13的波形(C10和C11已更改为0.1uf和1uf)

附件是我的充电器部件。 有人能告诉我为什么我的电路会出现这种现象吗? 我如何解决这个问题。

e2e.ti.com/.../4722.charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seven:

    系统负载有多大? 请尝试使用高功率电源。 并绘制VCC_In,PVCC,ISYS (IPVCC)。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alen,您好!
    Isys(PVCC)低于30mA,VCC_In为10A适配器(220V(AC)-12V(DC)。 我尝试降低或增加系统负载。但行为相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有多少PCBA存在此问题? 还请绘制Vbat和AVCC。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alen
    感谢您的回复。
    我手上有两个手动焊接PCBA。 两个PCBA具有相同的行为。 但是我今天转售了BQ2.4133万,故障似乎还没有解决。 到目前为止我还没有看到这种故障。 我将进行更多测试以确保故障得到解决。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的酒店 祝你好运!