This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5121万:如何确定I2C线路的上拉电压?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584039/bq25121-how-does-one-determine-the-pullup-voltage-for-the-i2c-lines

部件号:BQ2.5121万
主题中讨论的其他部件:BQ2.512万

在规格中,SDA和SCL的VIH编号取决于Vpullup。 如何确定Vpullup (它们是内部的)? 例如,如果主机由SYS供电,其默认值为1.8V,电池为3.0V,那么主机是否有无法对bq2.512万进行编程的危险?

2.512万和2.5121万之间的唯一差值是否为默认的SYS电压? 在上述情景中,哪一种更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼  

    Vpullup实际上是引用到vsys的。 如果您的主机正在运行vsys,则不会有问题。  

    根据主机MCU的不同,您可以选择BQ2.512万或BQ2.5121万。

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢你的回复。