This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.419万:电池充电器,带双温度监控器和DSEL线路需求

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584367/bq24190-battery-charger-with-dual-temperature-monitor-and-dsel-line-needs

部件号:BQ2.419万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5895万

任何TI锂离子充电器部件(如具有双TS1和TS2的bq2.419万)是否为D+/D-开关提供DSEL? 我需要监控两块并行锂离子电池,电池物理间隔为1-2英寸。 最初,我计划使用bq2.5895万,它提供DSEL,但现在由于物理限制,我必须使用两组电池,这让我想到了bq2.419万,但bq2.419万确实有两个热敏电阻监视器输入,但没有我需要的DSEL线路。 欢迎任何其他建议。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reza,

    我建议继续将bq2.419万用于双热敏电阻应用,并在检测完成后使用主机切换多路复用器。 让主机在插件后等待1秒钟,然后再切换mux。

    不幸的是,bq2.5895万不支持像您提到的那样的双热敏电阻。 如果DSEL线路是您的应用必须使用的线路,请注意bq2.5895万上的DSEL线路在CDP检测方面存在限制。 检测到CDP后,DSEL引脚被拉低,因此mux不会切换为允许通信。 解决方法是,在检测到CDP的情况下,让主机将“实时”模式设置为强制DSEL高电压。 这将使VINDPM和INDPM阈值保持相同,并具有一个副作用,即充电将暂时暂停,因为转换器在运行期间停止切换。

    由于这两种解决方案都需要有主机,因此我建议使用bq2.419万,因为bq2.419万也支持您的双热敏电阻需求。

    希望这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    我对bq2.419万有些困惑,是的,我想要2个热敏电阻,而且我想要3安培充电器, 当我查看图纸和比较表时,似乎我们可以从输入获得3安培的充电电流, 另一方面,我看到Ilim被设置为限制输入电流至1.5 Amp。

    我还需要从输入获得2.5 至3安培的充电器。 请详细说明,以便我理解,这样我就不会选择错误的充电器了。

    我的处理器需要将0.5 运行到1安培的电流,而我想用2安培的电流给电池充电(输入充电器为3安培和5伏(15瓦壁式充电器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reza,

    如果您的充电电流为2A,而您需要提供高达1A的系统电流,则充电部分需要~9.1W (假设~92 % 充电效率和4.2V@2A)+ 4.73W (假设~90 % 效率和4.3V@1A的vsys)。 这将使其达到13.83W或14W。

    正如您所指出的,挑战在于输入电流限制。 由于1.5A输入电流限制,您将无法将5V@3A适配器与bq2.419万一起用于此特定应用。 bq2.5895万确实支持高达3.25A的输入电流限制,但我们再次达到2个热敏电阻要求,这将使我们返回bq2.419万。

    我们可以通过更改适配器来解决此问题。 下一个典型的适配器大小是9V@1.5A适配器,但这仍然使我们的适配器短于13.5W。 下一个适配器尺寸为12V@1.5A,它应提供必要的功率,并且仍符合输入电流限制1.5A和bq2.419万的输入工作电压范围(高达14V)。

    如果选择新适配器不可行,是否可以恢复到bq2.5895万并更改热敏电阻要求? 也许,由于您的电池之间相隔~1英寸,您可以使用一个热敏电阻来监控电池之间的温度?