This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万-Q1:脉冲跳过模式条件

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581112/tps61194-q1-pulse-skip-mode-condition

部件号:TPS6.1194万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS6.1194万EVM

你好,团队。

我们的客户正在TPS6.1194万EVM中进行评估。
LED的结构为3s8p,升压转换器的输出电压约为24V。
当输入电压设置为大于16 V时,它将进入脉冲跳过模式。

请告知条件以传输到脉冲跳过模式。

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    附加了一个波形。
    当VIN约为19 V时,将进入脉冲跳过模式。

    请告诉我进入脉冲跳转模式的条件。
    职责?  电感器电流?

    e2e.ti.com/.../TPS6.1194万_2D00_Q1-Evaluation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi-san,

    这是与轻负载条件或当输入电压接近输出电压水平时的预期IC行为。

    PFM功能主要由内部轻载比较器驱动。 补偿电流(取决于来自内部开关FET的感应电流和其他升压参数)与参考LLC比较器电流进行比较。 如果补偿电流小于LLC比较器的参考电流,则内部回路会阻止开关关闭(=>设备进入PFM模式)。 当升压输出电压降低到足够程度时,补偿电流将被强制超过LLC比较器触发点(=>退出PFM模式)。 补偿电流不仅取决于切换电流(即通过切换FET的电流感应),还取决于其他升压参数,例如切换频率,FB控制回路,电流斜坡设置,空白时间等。进入PFM时的确切条件很难确定, 但这是设备的预期行为,可防止输出电压继续升高到必要水平以上。

    此致,

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Salome-san
    感谢您的支持。

    如果电感值较小,变为PFM模式的阈值是否会上升?
    我们的客户希望保持PWM模式。

    此致,
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kobayashi-san:

    我们不建议进一步降低电感。 400kHz的实际建议电感为33uH。

    应用的最大输入电压条件是多少?

    如果输出电压= 28V且输入电压可达到图中所示的26V,则无论我们是否优化外部组件以降低此PFM阈值,由于输出电压与输入电压之比较小,设备都很可能进入PFM。


    此致,

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Salome-san。
    感谢您的支持。
    我们的客户要求在2MHz频率下使用它以避免FM频段,因此L为4.5uH,Cout为33uF。
    LED的配置为8s3p,VF总电流通常为24V,ILED为80mA/串。
    在这种情况下,当输入电压超过16V时,它将进入PFM模式。

    您是否认为PFM模式的阈值是"高"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kobayashi-san,

    PFM阈值取决于多个升压参数,因此,尽管测试了较高频率和较小电感,您仍可以看到PFM模式在类似条件下进入。 降低电感器值和设置更高的切换频率并不一定意味着PFM阈值将会降低。  

    当RFSET设置升压频率时,设备会自动相应地设置内部升压参数,例如最小开/关时间和当前斜坡设置,这些设置将影响触发PFM模式的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salome-san

    RFSET为27k时,设置的最小开/关时间为多少秒?

    我们的客户希望PWM模式保持高达16Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林山

    请参阅表2。 最小关闭时间的DC-DC参数。 此表显示了为每个频率范围选择的各种升温参数。