This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2.7403万:对具有8.4A负载的3.3V至0.9V转换器的WEBENCH设计建议

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584081/webench-tools-lm27403-webench-design-suggestion-for-3-3v-to-0-9v-converter-with-8-4a-load

部件号:LM2.7403万
主题中讨论的其他部件: CSD1.7312万Q5CSD1.7311万Q5

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

某种程度上,工作台建议采用基于LM2.7403万的转换器设计,具有两个功率FET - CSD1.7312万Q5 (低FET) 和CSD1.7311万Q5 (高FET)。

在观看Webetch模拟时,可以注意到SW端子低于-0.3V (绝对最大/最小电压)-(偏移时间约为-0.95v)。

此负电压值显然是由CSD1.7312万Q5"寄生二极管"引起的。

如果该电压会损坏控制器(LM2.7403万),请进行更新。

如果会,请更新我和工作台的建议(关于反向寄生二极管电压)。

如果不是,请注意,我应该如何参阅数据表"绝对最大额定值"

请注意,

Alon Blumenfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alon:

    WeBench仅模拟MOSFET寄生体二极管在死期内的正向电压降,这种模拟对于您在工作台上实际获得的寄生电压和所有电压而言相对而言是基本的。  对于这种类型的精度,我们建议在工作台上进行测量,并通过极短的接地连接在设备的GND引脚到开关处进行测量。