This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:用于UCC2.807万设计工具的PW

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584678/ucc28070-pw-for-ucc28070-design-tool

部件号:UCC2.807万

您好,

我正在使用UCC2.807万设计3kW PFC电路,并使用UCC2.807万设计工具。 我的PFC用于航空电子应用,输入电压为115V,400Hz。

当我想要更改输入电压时,Excel要求密码解锁单元格。 是否有人知道此密码?

我感谢您告诉我PW。

此致,

Soohak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soohak,

    我们不会在设计工具上提供密码,以避免用户在使用工具时出现错误或混淆。 我刚刚使用了电子表格,在更改输入电压和线路频率时没有问题。 我不是Excel专家,所以我无法帮助您解决Excel默认设置,但您可以查看Excel支持,看看是否有默认功能已关闭,无法更新电子表格。