This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3.8691万-Q1:最大反向电流

Guru**** 2563330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584153/lp38691-q1-maximum-reverse-current

部件号:LP3.8691万-Q1
主题: LP3.8691万中讨论的其他部件

您好,

 

数据表提供了有关反向电流的以下说明。

“寄生二极管中的电流必须限制在1-A连续电流和5-A峰值以下。”

 

请告知LP3.8691万-Q1可耐受5A反向电流的持续时间。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshio-san,

    我们正在对此进行研究,请给我们一些时间来回应。

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshio-san,

    首先,免责声明:通过LP3.8691万的反向电流能力不是一 个确保或特征参数。 不鼓励通过LP3.8691万提供反向电流。

    5 A峰值电流是从原始设计团队进行的仿真中得出的,代表 了通过LP3.8691万突然将Vin电压提升至0.0V的大值输出电流。 因此,通过该设备的电流存在明显的RC衰减。

    5A 峰值的持续时间限制为不超过1毫秒。