This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:TOF摄像头#39;s LED驱动器示意图回顾

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584389/lm3429-tof-camera-s-led-driver-schematic-review

部件号:LM3429
主题中讨论的其他部件:OPT9221

您好,Subhash Chandra Sadhu

测试环境

-使用OPT8241-CDK-EVM套件,使用IR LED电路,请参阅连接的电路

- OPT8241-CDK-EVM,使用内置激光的固件并调整Voxel SDK参数,而无需修改固件。

- OPT8241-CDK-EVM OPT9221 ILLUM_N信号线R99 1K已安装R101不使用开放式处理ILLUM_P信号

TOF摄像头的LED驱动器示意图问题回顾

1. 电路PL7和ZD1不使用LED驱动器,而是单独使用20V作为电源。 指示灯驱动,没有任何问题。

  但是,当使用LM3429 LED驱动器输入20V时,会听到切换噪音,IR_LED_OUT电压会抖动。

感谢 Subhash Chandra Sadhue2e.ti.com/.../4540.tof_5F00_sch_5F00_170327.pdf</s>17.0327万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试将这两个相同的线程中的一个移到“光学传感器”论坛,因为此论坛中没有人熟悉该EVM。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 另一条线已经移到光学传感器论坛,所以我将关闭这条线。 谢谢。