This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:用于降低LM5113上5V VDD电源电磁干扰的铁氧体磁珠?

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584633/lm5113-ferrite-bead-to-reduce-emi-on-5v-vdd-supply-on-lm5113

部件号:LM5113

我是否可以将铁氧体磁珠串联至LM5113的5V VDD电源以减少开关产生的EMI?  我工作的频率是6.78MHz。  VDD为5V,我正在驾驶EPC2019 (其中两个处于差分模式)。   这里,我要谈的是LM5113的VDD线路上的EMI,尽管它远低于EPC2019开关产生的EMI。  我要使用的铁氧体磁珠是MH1608-601Y,它可以通过1A电流,并且DCR为0.2 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    感谢您对LM5113驱动程序的关注。 是的,您可以在5V VDD电源上使用串联铁氧体磁珠。

    如果此帖子已回答您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复。