This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:关于输出上升时间

Guru**** 2399785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580939/lm2623-about-output-rising-time

部件号:LM2623
主题 :TPS6.124万中讨论的其他部件

您好,

客户计划在以下情况下使用LM2623。

[条件]

-Vin = 3V至4V

-Vout = 5V

-Iout = 250mA

-out放入cap = 470uF

客户想知道如何计算此情况的上升时间。
或者,是否有启动波形可供参考?

我确认了,但数据表中没有提到这些信息。
您能给我建议吗?

此致,
筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此应用,您可以考虑使用TPS6.124万,解决方案将会小得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-san,

    感谢您的支持。
    我将向 客户介绍TPS6.124万。
    但是,客户对LM2623的检查已经进行了。
    您能给我有关LM2623输出上升时间的建议吗?

    此致,
    筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke:

    我目前正在研究这个问题。 只是为了说明客户正在寻找启动时输出电压的上升时间,对吗? 我将在LM2623的EVM上测量并确认。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Garrett-San,

    感谢您的回复。
    客户将继续希望了解上升时间。
    能否 告诉我您的测量数据?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke:

    在EVM上测量输入电压达到最小启动电压后,上升时间约为200us。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett-San,

    感谢您的支持。
    顺便提一下,
    是否有方法计算上升时间?

    此致,
    筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke:

    没有一种简单的方法来计算上升时间。 如果客户想要延长输出的上升时间,可以添加二极管,电容器和电阻器,如本 应用报告的图1所示。 通过添加此电路,将增加输出的上升时间。

    谢谢!

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett-San,

    感谢您的友好通信。
    我已阅读应用报告。
    我会向客户介绍。

    此致,
    筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett-San,

    让我再问你一件事。
    客户 想知道在输入输入电压后,EN设置为"高"时的上升时间。
    (1. Vin 启动  2. EN→高)
    您能 告诉我上升时间和波形吗?  

    此致,
    筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
    客户将使用EVM进行评估。
    但是,EVM不能独立控制EN终端。
    因此,客户希望了解这一点。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玉介

    波形的上升时间将基于输出电容。 如前所述,没有一种简单的方法可以计算输出的上升时间。 如果将使能引脚与输出电压分开拉起,则在切换开始之前会有一小段延迟时间。 一旦开始切换,输出电压将从VIN逐渐升高至VOUT。 如果实施了所提供应用说明中的软启动电路,则可以对该斜坡时间进行编程。

    谢谢!

    Garrett