This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5175万C:I2C信号问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584473/tps65175c-question-for-the-i2c-signal

部件号:TPS6.5175万C

大家好

这不是问题,客户希望清楚TPS6.5175万C的操作。

客户询问设备是否允许使用以下6毫秒的SCL宽度?

所附文件由customer.e2e.ti.com/.../TPS6.5175万-I2C.pptx提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric Kim1您好!

    我正在检查您对设计的请求,并在明天通知您。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric Kim1您好!

    是的,可以在设置ACK-位后设置暂停,从示例中可以是1)或2)。 飞利浦的I2C规范将SCL最小频率指定为0 Hz,这表示没有超时限制。
    这是指所有具有I2C接口的LCD/OLED设备。

    此致。
    Ilona