This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS72.0105万DRVEVM:确定LDO是否会损坏或减弱

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583953/tps720105drvevm-determine-if-an-ldo-can-be-damaged-or-weaken

部件号:TPS72.0105万DRVEVM
主题:TPS720中讨论的其它部件

我们需要确定在没有电源或没有连接 到+LDO时,从单个AA电池向3.3 输出施加电压是否 会损坏以下配置中的LDO。 我们没有报告故障,但我们需要确定是否可能削弱或损坏LDO。

为了便于参考,我们使用1.5 V AA电池在生产中快速检查电机是否正常工作。 LDO是TPS7201Q。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为原理图的屏幕截图未显示在上一篇文章中,因此澄清了一些要点。

    输入电压从3.3V轨通过极性反接二极管到LDO的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    只要输出电压超过输入电压,就可能出现反向电流。  虽然TPS720有一个主体二极管,可将此电流从Vout导入Vin,但电流将不受限制。  如果预期进行扩展反向电压操作,则可以将外部二极管与LDO并联放置,以便为反向电流提供可靠的路径。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    感谢您的反馈。 我知道你要去哪里了。 我的问题是,  在Vin和In之间是否有一个串联的二极管。  二极管的阴极将连接 到部件和 Vin上的阳极。 这不会阻止零件输出和输入电压之间的任何反向电流吗?
    在查看数据表时,我们看到了内部FET上的二极管。 但是使用上述外部二极管时,不会有电流部件返回Vin。

    再次感谢你能抽出时间。

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我认为您正在描述此配置:

    在哪种情况下,只要输入电容器足够(即按照数据表中的建议)。 如上所示,将二极管与VIN串联无问题。  

    这是否回答了您的问题?

    如果不是,请告诉我,我是否不清楚您的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    当输入电压(二极管的阳极侧)关闭时,向输出施加1.5 电压是否安全? 我们正在尝试在主板未通电时为负载供电。
    谢谢
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    这确实取决于您的1.5V电源。 是否存在在更高电压下应用VIN的可能性?

    如果1.5V输入源可以处理较高的VIN,则此功能可以工作。

    我是否正确理解您的顾虑?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为... 1.5V仅在负载范围内。 我们的电路中有一个小的触觉电机作为负载,我们在装配过程中尝试在生产中进行测试。 我们只想将1.5 v应用于电动机,使用AA电池... 我们尝试在将电机粘接到PCB上之后验证电机是否正常工作,而无需向主板的主电路供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 如果您正在执行以下操作:

    只要您不违反我们设备的绝对最大输出电压,我们就可以。

    这是否回答了您的问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我们也在同一个页面上。
    感谢您的时间!