This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.275万:反向电流保护不工作?

Guru**** 2506965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583652/tps62750-reverse-current-protection-not-working

部件号:TPS6.275万

我目前正在推出一种使用 TPS6.275万作为主PMIC的新设计。 该应用是具有470mF超电容(未显示)的USB器件 ,我们正在使用 TPS6.275万将5V输入电压降至3.85V,它既为超级电容器充电,又为我们的系统负载供电。

当我们断开输入电源时,我们看到输入电压保持较高,似乎是从输出超电容驱动到输入电压。 我们看到550mV的下降,可能是高侧MOSFET主体二极管的正向电压。 由于这种情况,并且电压足够高以保持使能引脚高,因此输出电容器放电功能也未激活。 绿色波形是输入电压,黄色波形是输出电压。

是否有人有过类似的使用此IC的经历? 有什么方法可以避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如DS第16页所述,当设备被禁用时,反向阻塞和放电功能将激活。 (en=低)
    最佳方法是在断开输入源时控制EN引脚离散并将其拉低。
    您能否尝试一下,看看是否适合您?

    此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我修改了电路来完成这项工作。 虽然减少了,但似乎仍然有一种反向驾驶的效果。 在以下屏幕截图中,黄色为VIN,绿色为VOUT,紫色为EN。 随着VIN的下降,启用电路会检测下降并强制启用低电平。 但是,VIN仍比VOUT低大约1V。

    我们还可以看到,在VOUT缓慢放电时,正在应用TPS6.275万的放电负载,因此放电功能正在工作。 但是,如果输出电容为470mF,这将非常长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    在本应用程序中,VOUT和VIN之间唯一可能的反向驱动源是至VIN的USB信号上的保护夹。 我测量了两个USB信号,它们都很低。 因此,背向驱动肯定来自TPS6.275万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我做了一些基准测试来再现您的示波器图。

    当您将设计从USB端口断开时,能否说明您所需的要求和顾虑?

    以下是IC不同功能的要求:
    -输出电压放电:EN LOW和Vin >UVLO
    - Vin放电:不可用
    -反向电流阻断:EN低电平(漏电流可能为几毫安)

    此致,
    Michael