This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:部件规格

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584235/tps7a88-part-specification

部件号:TPS7A88
主题中讨论的其他部件: TPS6.123万ATPS8.1256万

您好,

我对设计的要求是:

VIN = 3.6 - 4.2 V  

输出电压= 5.0V和1.8V

Iout = 1A

请确认我是否可以继续使用TPS7A88。如果不能,请建议使用备用部件?

 

此致,

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenitt:

    回答您的问题。 否

    TPS7A88是一款LDO,它只能将VIN-4.2V 3.6 降至1.8V。 TPS7A88可以做到这一点,但在1A时,您需要注意效率和散热。 最糟糕的情况是4.2 至1.8V,因此降压为2.4V。 1A时功率为2.4W! 您的输入电压似乎是电池。TPS7A3701DRV可能是更好的选择,因为它的IQ更低。

    如果您想要升压至5V,则需要一个升压转换器。 我会将此信息转发给团队,以推荐最佳解决方案。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的意见。

    此致,
    Jenitt Maria Francis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于升压转换器,您可以查看TPS6.123万A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李嘉柏:

    感谢您的回复。
    您是否有任何嵌入式电感器(i.e.no需要在设计中添加外部电感器)用于上述规格的开关稳压器?

    此致,
    Jenitt Maria Francis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS8.1256万是一个电源模块,但其输出电流仅为500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李嘉柏:

    感谢您的意见。 将会看到它。

    此致,
    Jenitt