This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:帮助查看我们的客户#39;s UCC2.874万示意图

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579057/ucc28740-help-review-our-customer-s-ucc28740-schematic

部件号:UCC2.874万
主题中讨论的其他部件: TL431

大家好,

您能否帮助查看我们客户的UCC2.874万示意图? 我的客户正在使用CNC控制面板的这种电源。  

需要:

15V 0.5A

5V 5A

体积:50ku/y

e2e.ti.com/.../UCC2.874万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIO

    我将在明天查看原理图并提供反馈。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bernard。 期待您的结果。

    此致,
    刘晓明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIO

    下面是对原理图的一些评论。 我假设客户将使用Excel设计计算器(www.ti.com/.../sluc487) 或数据表公式来计算所需的变压器参数和组件值。

    由于我不知道变压器电感或回转比,我无法评论所有值。 我只能评论我看到的具体问题,但客户必须检查所有组件值。


    什么是标记为PTC1的组件? 这是保险丝还是输入浪涌限制器? 通常,NTC用于浪涌限制,因此在施加负载时会加热,而电阻下降会降低功耗。

    -似乎没有引信。 输入保险丝或熔断电阻器通常用于通过安全测试(安全测试可能会短路或打开板上的任何组件,并且必须在没有烟雾或火焰的情况下进行自我保护)。

    -输入电压范围是多少? 图中显示的是220 V,此设计是仅用于窄输入高端,还是也必须在低至100/110 V交流电压下工作?

    -需要EMI滤波器。

    -散装盖C4似乎比10-W设计所需的大得多-特别是在输入电压仅为高端时。 通常,对于10-W设计,20-22 UF就足够了。

    -缓冲器/夹具R2/D2/D1/R1/C5似乎是RCD夹具+ TVS /齐纳夹具-只应使用1个,RCD或TVS。 TVS夹具可在轻负载下提供更好的效率。

    - Q1使用的是什么设备? 该符号看起来像IGBT,但我找不到零件号NDF6N60ZH的任何参考。

    -对于10W设计,电阻器R10/R11的值似乎较低,但该值取决于T1的转速比。

    -如数据表和EVM525所示,循环补偿可能需要与R17并行的上限。

    - RC缓冲器R3-C6和R12-C11需要调整,具体取决于二极管电容和绕组泄漏电感。

    -预载电阻器R4和R14太小,它们将消耗大量功率。 它们的价值应该大得多。 可能不需要R14,因为反馈TL431电路始终会从5V输出中获取一些负载。

    - TL431 REF-cathode的反馈网络连接到错误的位置- C17和C16的右侧应连接到R20/R21的接头,而不是R21的顶部。

    R18的用途是什么? 它看起来就像直接穿过TL431参考阴极,我认为这是错误的地方。


    如果这解决了问题/请求,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:

    Excel设计计算器似乎不可用。 请您检查一下吗?

    谢谢!

    此致,
    刘晓明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIO,

    由于某种原因,我发布的链接无法正常工作。

    但是,如果您转到此页面并滚动到底部,您会发现Excel设计计算器:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢!
    伯纳德