This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.419万:发生故障时的REG09

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584155/bq24190-reg09-when-a-fault-occurs

部件号:BQ2.419万

尊敬的各位先生:

 

你好

我对D/s第22~23页上的9.3 .4.3 中断到主机(INT)有疑问。

请提供建议。

 

问题1

我已通过删除EVM上的JP8来检查了NTC_FAULT。

此外,我通过 在EVM上的VBUS端子块J1上应用>18V来检查CHRG_FAULT。

我认为REG09中的故障标志 是锁定的,或者 在具体情况下未锁定。

~~~~

REG09[2:0] NTC_FAULT[2:0],未锁定。-->无需读取REG09两次...?

REG09[5:4] CHRG_FAULT[1:0],LATCHED -->主机必须连续读取REG09两次。

~~~~~

我的上述理解是否正确?

 

问题2.

我没有跟随测试,但您是否认为已锁定或未锁定?

REG09[7] 看门狗故障,是否锁定?

REG09[3]( BAT_FAULT ),是否锁定?

REG09[6](BOOST _FAULT)? 是否锁定?

 

感谢您的支持,致以最诚挚的问候

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanji,

    bq2.419万上的所有故障都在相同的原则下工作:故障跳闸,设备在第一次读取时保持REG09状态,并在第二次读取时清除寄存器。 如果在第二次读取后故障状况仍然存在,则故障将再次跳闸。

    如果通过拆下JP8测试了NTC_FAULT,将会发生的是故障将跳闸,并且在主机读取两次后,故障将被清除,并且由于故障状态仍然存在,将立即重新设置故障。 同样适用于其他故障。

    WDT故障的工作原理相同,但有一个额外的注意事项:当WDT到期时,故障寄存器将继续报告计时器到期故障,直到WDT重置或禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的费尔南多:

    感谢您的快速回复。 我了解bq2.419万上的所有故障都在相同的原理下工作。

    使用 EVM进行的my(也是客户的)测试可能有问题(移除跳线时会有任何噪音?),但请参阅随附的(以覆盖我的差英语)。

    如果您对此有任何建议,请告诉我。

     

    无论如何,我会要求客户按照您的建议阅读两次REG09,无论故障事件如何。

    此致

     

     

    e2e.ti.com/.../REG09.pdf

    e2e.ti.com/.../REG09.pptx