This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:Vref针脚导致问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584043/bq24610-vref-pin-causing-issues

部件号:BQ2.461万

C4电容器上的电压为10V (请参阅数据表中的应用原理图)。 我按照应用原理图中的说明连接了电路(数据表第26页)。 唯一的区别是我在IC接地和电源接地之间有一个0欧姆的电阻器。

电源电压14.5 V

STAT1处的电压= 0.8V

STAT2处的电压= 8.8V

PG处的电压= 8.8V

指示灯D2亮起,但D3和D4变暗。 我正在没有连接蓄电池或负载的情况下测试这些设备。 连接电池后,它所消耗的充电电流比我设置的要高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REGN引脚处的电压为0.475V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venugopal,

    有多少PCBA存在此问题?  似乎是焊料问题。

    陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alen,您好!

    是的,这似乎是这样的。 我已经组装并测试了另一个主板,现在它工作正常。 我在Vref和REGN处获得预期电压。
    但是,我发现在快速充电阶段,我的适配器电压波动很大。 我最初设定为13.2V。 在快速充电阶段,它甚至波动高达22V。 原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Venugopal,

    您的意思是13.2V是充电电压还是您的适配器电压? 如果是适配器电压,为什么可以设置适配器的电压?

    陈安