This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:轻负载下的效率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584194/lm5005-the-efficiency-at-light-load

部件号:LM5005

在操作模式下,当负载打开时,输入电流测试约为5 mA。

是否正常?  

负载打开时的电流是多少?

测试环境: 输入12V, 输出5V,负载开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5005上的最大IQ为5mA,可在数据表的电气表中看到。