This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:使SS短于1mSec

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584042/lp5922-getting-ss-to-be-shorter-than-1msec

部件号:LP5922
主题中讨论的其他部件:TPS7A8300TPS7A91

在数据表中,推荐用于SS的最小电容器为100nF,这意味着启动时间约为8mSec。  

我需要启动小于1mSec,从方框图中可以看到,使用较低的电容值~10nF应该不是问题,

除了启动时间计算不会如此精确之外 这样可以吗? 如果不是-我可以使用的SS CAP的最低可能值是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lior,

    本设备的设计和特征参数符合推荐的条件。 对于CSS/nr,建议的最小电容器值为100nF。 因此,性能仅指定为100nF或更大的CSS/nr值。

    对于~1ms启动,请考虑使用TPS7A8300或TPS7A91。

    此致,
    Jason