This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3631万:启动时出现奇怪的电压步进

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584322/tps53631-strange-voltage-steps-at-power-up

部件号:TPS5.3631万

您好,TI支持

我使用3个TPS5.3631万RSB开关稳压器和CSD9.5472万智能功率级进行了设计。 到目前为止,输出电压(1.2V,1.05V和1.8V)是正确的。

但在所有三种电压通电时,没有平滑斜坡,而是有电压级。 请附上1.2V通电的示波图(*。png)以供参考。

我尝试了几种COMP网络设置,但我只能使它变得更糟,而不是更好。

现在,您的参考设计的主要区别在于,我使用的是CSD9.5472万,而不是CSD9.5372万。 那么TPS5.3631万是否与CSD9.5472万兼容(我认为根据数据表)?

是否有任何公式可用于正确计算COMP网络?

您是否有任何想法,我可以做些什么来使这种通电流畅?

TPS5.3631万是否能够在仅陶瓷电容器配置中工作?

谢谢,此致,

Patrik