This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:PWM输入

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG5200EVM-02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584312/lmg5200-pwm-inputs

部件号:LMG5200
主题中讨论的其他部件:TIDA-0.0909万

您好,

我想在1+MHz频率范围内运行LMG5200。

PWM信号由微控制器(3.3V)生成。

在将其连接到模块的HI/LI针脚之前,我需要检查哪些注意事项。

接口时应使用串行/终端电阻器的值。

如果您可以发布相同电路的示例,将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔琼

    感谢您对LMG5200 GAN功率级的关注。 此器件具有TTL输入,这意味着您可以直接从微控制器上的3.3V IO引脚连接到HI/LI引脚。 我建议在每个输入中包括一个R系列占位符和旁路C,以便在必要时执行一些低通滤波。 典型的R值将在0~100欧姆范围内,C在10-100pF范围内。 您可以参考LMG5200EVM-02和TIDA-0.0909万参考设计中是如何完成此操作的。

    如果此帖子已回答您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔