This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS9.2661万EVM-001:使用TPS9.2661万的LED控制

Guru**** 2461540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581324/ccs-tps92661evm-001-led-control-using-tps92661

部件号:TPS9.2661万EVM-001
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试  使用MATLAB/Simulink控制TMS320F2.8035万。  

我设计 了一个Simulink模型,它将使用 CCS控制LMM SYNC,LMM CLK,LMM EN,LMM RX,LMM TX。

但我的主要目标是控制连接到TPS9.2661万的LED。

如何通过MATLAB/Simulink模型控制各个LED的PWM?

或者我是否应该在CCS中编写自定义代码来控制LED的PWM?

如果是,如何使用 TMS320F2.8035万控制PWM? 另外, TMS320F2.8035万如何 控制TPS9.2661万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sriharsha,

    通过VCP设置了一个自定义的协议,允许您通过该接口将您的愿望传达给2.8035万 (参见用户指南中的表2)。 您可以利用它从PC进行控制。 您还可以发送原始TPS9.2661万数据包,2.8035万将这些数据包传送到LED矩阵器件。 这基本上就像直接从PC驱动TPS9.2661万s一样。

    如果您的目标是为2.8035万编写代码并在本地控制LED,则必须使用CCS和JTAG编程器在硬件上开发代码。 MathWorks产品的输出将生成可编译的C代码,可在CCS中使用。

    我希望这能有所帮助。