This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:IC保持在充电资格状态

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584187/bq2000t-ic-remains-in-charge-qualification-state

部件号:BQ2000T
主题中讨论的其他部件:BQ2000EVM

您好,

我已经按照数据表中的说明组装了电路。

我需要为4NiMh电池充电,因此更改了RB1和RB2的值。

RB1 = 600千欧,RB2 = 200千欧

我连接了10Kohm电阻器,而不是热敏电阻。

IC保持"负责人资格"或"暂停"状态。 LED以1Hz的频率持续闪烁。

BAT= 0.7361 处的电压持续。

它不会进入快速充电状态。

请建议需要进行哪些更改。