This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC381-ADJ:将UCC381 LDO输出电压范围降低至0V

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583606/ucc381-adj-lowering-the-ucc381-ldo-output-voltage-range-to-0v

部件号:UCC381-ADJ

是否可以通过生成负极来降低这些LDO上的输出电压

GND针脚处的电压?  这只是一个共模负电压转换相对值

至内部1.25 参考电压。

TIS与使用LM317系列可调调节器类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此器件与LM317不同,因为参考值与GND有关,而不是与VOUT有关-它更像是标准LDO配置。     您可以通过移动 此设备上的GND电压负极来降低输出电压,但输出 电压上限是如此。 (这不是必需的,但 如果没有它,PSRR和瞬态性能将不会很好)将必须参考设备的GND,而不是负载的GND。  在这种情况下,输出上限的改进将受到影响。  总的来说  ,这是可能的,但设备性能将会降低。  

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    是否有人为此零件提供Spice模型?

    我有一个名为UCCx813-5的文件,但看看针脚定义。 都错了。

    道格

    *****************
    SUBCKT UCCx813-5 COMP FB CS CT GND DRV VCC VREF
    XUV VCC uvlout UVLOX2参数:4.1 3.6 ;UVLO设置
    SX5 CT GND 52 0 SSWITCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    遗憾的是,这是一款较旧的设备,我们没有适合它的型号。  

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我找到了另一个部件,LP3.8798万-ADJ

    它模拟得很好。  它可能是我的完美设计!

    我希望TI能提供更多的型号,他们 可能会有更多的销售。

    因为在不完整的基础上生成设计和PCB设计/构建需要花费大量精力

    模拟工作。  我想我在这里很幸运。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    很高兴听到您找到了正确的设备。  我们的所有新设备版本都需要型号,但正如您所发现的,仍有几台旧设备没有型号。  感谢您的参与。

    此致,

    Mike