This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1052万:无法与EVM通信

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583589/tps61052-cannot-communicate-with-evm

部件号:TPS6.1052万

代表客户提交...

“我购买了其中的一个( http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO ),不知道它是随我购买的其中一个EVM一起提供的,因为它没有说明。
花费75美元,两次都不起作用。
我也不是孤单的:https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/235/t/16.695万

 产品页面中的USB Inteface Adapter文件的评估和使用参考GUI和库不起作用。
软件未看到适配器... "

这种设备和工具的使用年限大约为10年。  这可能是Windows驱动程序问题?  建议的解决方案?  相信客户最近升级到Windows10。

另一个抱怨是"安装后,它启动程序,但在您关闭程序后,它不会创建桌面链接或开始菜单链接以用于启动它。
它安装在用户配置文件下的隐藏目录中。"  是否有更好的可执行类型安装选项?

期待您的迅速回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我也给您发送了一封电子邮件,其中也有回复。  

    请让您的客户尝试在此链接中找到的软件。

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc569

    它看起来是比EVM随附磁盘中包含的版本更新的软件版本,因为它的图形外观完全不同。  我试用了它,使用EVM套件一切正常。  我使用的是Win7计算机,因此无法确定它是否兼容win10。

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的软件已正确下载并工作以点亮LED指示灯。 解压缩文件不是最方便的文件,因为它是在非自解压文件中压缩和RARed的。

     

    下载的软件是否有任何更新的说明/文档? 下载内容中未包含文档。 较新的软件界面不同,因此文档不是很有用。

     

    工具是否有源代码? 客户还想修改以与USB接口适配器配合使用。

     

    谢谢!

    戴夫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息,SW工作正常。

    没有可用的文档更新,由于设备已使用十年,因此可能不会有此更新。 虽然软件看起来不同,但可调整字段和寄存器并没有真正改变,因此它至少应该提供一些关于运行它的见解。

    对不起,没有可用于接口适配器工具的源代码。