This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1178万:TPS6.1178万's Excel工具或工作台

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583511/tps61178-tps61178-s-excel-tool-or-webench

部件号:TPS6.1178万

尊敬的先生  

我们希望使用TPS6.1178万来设计5V输入至18V输出/2A的电压

1.我可以使用TPS6.1178万来做吗?

2.您是否可以像Excel或Webench一样提供设计工具??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2A是否继续或有脉动? 考虑到0.9 效率,输入平均电流为18*2/5/4A 0.9 = 8.4A,略高于此器件的性能。
    目前,我们没有网络工作台。您可以应用EVM作为参考。