This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps6.3024万:关于PFM模式下的负载电流与切换频率(PFM/PWM引脚为低)图形

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583897/tps63024-about-load-current-vs-switching-frequency-at-pfm-mode-pfm-pwm-pin-is-low-graph

部件号:TPS6.3024万

大家好,

 

我们的客户想知道“负载电流与PFM模式下的切换频率(PFM/PWM针脚低)图”。

(例如,他们需要一个图形,如“TPS5.4236万图10”。)

如果您有任何数据,请告知我们。

 

[客户状况]

VIN= 2.5 至4.2V

VO= 3.3V

IO = 0~500mA

cout =47uF x 2

l=1uH

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有这些操作条件的数据。 客户的主要顾虑是什么,为什么需要此数据?

    您能否通过私人消息分享业务机会的详细信息并结束应用程序?