This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.321万A:OVP阈值最小值/最大值

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583783/tps563210a-ovp-threshold-min-max-value

部件号:TPS56.321万A

大家好,

您能否告诉我们TPS56.321万A的VP阈值的最小值和最大值?

我们的客户需要这些信息才能通过设计审核。
如果你在3月28日或之前回到我身边,那就太好了。

此致,
Wataru Itto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wataru,

    ATE测试时设置的最小值和最大值为120 % 和130 %。 OVP的实际临时字符测试结果是从134.5098 % 到126.1765 % ,供您参考。  

    最佳,

    安东尼