This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.62万:EN引脚静态电流

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583409/bq76200-quiescent-current-for-en-pins

部件号:BQ7.62万

您好,

我们的客户希望估计bq7.62万的静态电流。

在数据表中,我们可以看到BAT和Pack引脚电流,但没有有关的数据

EN引脚(CHG_EN,CP_EN,DSG_EN,PCHG_EN,PMON_EN)。

您能显示这些EN引脚输入电流吗?

谢谢!

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro,您好!

    进入启用 引脚的电流的相关规格位于"输入启用控制信号" ,RPD内部下拉列表中。  额定电阻为1M欧姆,因此在3V输入时,额定负载为3 uA,在12V输入时,额定负载为12 uA。  因此,在系统级别上,如果您在  12V时驱动CHG_EN和DSG_EN,在3V时驱动CP_EN, 除了电源电流产生的系统负载外,输入将产生27 uA额定负载。   当然,RPD上的零件公差会导致变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295-San,

    感谢您的快速回复。
    我知道,启用引脚处的静态电流只能通过内部下拉电阻来估计。


    谢谢!
    Hiro