This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1206万:TPS5.1206万额定电流

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581692/tps51206-tps51206-current-ratings

部件号:TPS5.1206万

您好,专家

我有两个关于TPS5.1206万的问题。

TPS5.1206万的最大额定电流值是多少 ?

2.  本产品是否 具有过电流保护功能?

   

我的客户正在考虑此产品系列。

请给我你的建议。

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,专家

    请给我一些建议。
    我的客户询问我们。

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持此部件,但数据表显示其额定电流为2 A水槽和2 A电源。 电流限制设置为最小2A接收器和源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John-San

    很抱歉我的回复。
    我收到了客户的建议。
    我的客户了解过电流保护。
    感谢您的建议!

    最好的,富豪
    ***