This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10A负载共享应用,使用LDO

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101-SP, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583866/10a-load-sharing-application-using-ldo

主题中讨论的其他部件:TPS7H1101-SPTPS7A85

您好,

我的一个客户希望使用多个LDO的组合来分担10A的负载(典型值为8A)。 他们希望使用LDO以获得 >30dB至10MHz的高PSRR。 输入电压将比输出电压(也可调节)高出约0.5V至1.2V。 所需的典型输出为0.9V,1V,1.2V,1.8V和2.5V。 我查找了具有电流共享功能的LDO,但只找到了此处不需要的TPS7H1101-SP。

您能否建议用于此应用的任何LDO或已实施的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahesh,

    我们发布了TI设计(www.ti.com/.../tida-0.027万 ),该设计演示了一种用于高电流应用的并行LDO方法。 此方法可应用于其他可调节LDO,如TPS7A85。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan。 这很有用